结果:找到"陶瓷晶振 晶体谐振器 振荡器 贴片晶体",相关内容1000条
- 晶体(CrystalUnit)的规格和特性
- 晶体的重要的电气参数包括谐振频率、谐振模式、负载电容、等效电阻、静态电容、动态电感和电容、工作温度和驱动功率。石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶片的两个极板间加一电场,会使晶体产生机械变形;反之,若在极板间施加机械力,对应的方向上产生电场,这种现象称为压电效应。这些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持电容、运动电感和电容、温度校准和驱动电平。石英晶片经过被电极,上架、封装即成为压电谐振器。当外加电场的交变频率与石英晶片的固有频率相接近,且外加电压的角频率ω等于石英机械振动的固有谐振角频率ω时(取决于石英晶体的几何尺寸和切型),晶片产生机...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,无源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-05-10 17:42:00
- 差分晶振怎么测量
- 其实对于差分晶振怎么测量方式有很多种,主要还是要看自己选择什么样的方式了,因为选择不同的测量方式步骤和操作方式是不同的。关于差分晶振怎么测量的方式,小扬给大家详细的分享一些吧!差分晶振测量技巧技巧一:传统测量方式传统的测量方式就是使用替代法或示波器测量。如何用万用表测量晶振是否开始振动呢?可以用万用表测量晶体振荡器两个管脚的电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压为5V,那么就是2.5V左右另外,如果用镊子接触晶体的另一只脚,这个电压会有明显的变化,证明它已经开始振动,说明是好的差分晶振。技巧二:技术测量方式一般企业的技术员在测量查粉晶振的时候都会使用一块用R10k万用表测量晶体振荡器两端...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-24 11:47:00
- 抗振动可兼容多电压的有源晶振YSO110TR应用领域-主机设备
- 在如今的主机设备中,精确的时钟引导和稳定的性能是至关重要的。有源晶振YSO110TR以其宽电压范围、高稳定性和可靠性等特点成为众多主机设备的首选。YSO110TR拥有12.288MHz的有源晶振,总频差仅为±30PPM,具备高度精确的频率稳定性和低抖动特性。在-40~+80℃的广泛工作温度范围内,它能提供可靠的参考时钟,确保主机设备的稳定运行。该晶振采用紧凑型小尺寸封装,3225的尺寸使其在主机电路板上占用空间较小,满足现代主机设备对紧凑布局的需求。即使尺寸小巧,YSO110TR仍能提供出色的性能表现。YSO110TR具有广泛的工作温度范围,从极寒的-40℃一直到酷热的85℃。不论主机设备运...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2023-11-23 17:13:00
- 高精度电子定位器精准定位从细微之处了解YSO110TR在电子跟踪定位器体现出的优势
- 在电子跟踪定位器应用领域中,时钟稳定性和精准定位是关键因素。为满足这些需求,有源晶振成为了一个重要的组件。而在宽电压范围内,YSO110TR型号的有源晶振凭借其出色的性能和稳定性备受青睐。YSO110TR有源晶振以其卓越的频率稳定度脱颖而出。它有高达±30PPM(-40℃至+80℃)的总频差,确保精准的时钟参考,为电子跟踪定位器提供稳定而准确的定位性能。不论是户外环境的极端温度还是室内环境的温度变化,YSO110TR都能以高精度工作。其次,YSO110TR还具有低启动时间的优势,仅需3ms即可启动。这对于电子跟踪定位器在开机或从低功耗模式恢复时具有重要意义,可以快速恢复到正常工作状态,提供及...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-21 18:05:00
- 为什么晶振下方不能走信号线?
- 晶振下方不能走信号线的主要原因是为了防止信号的干扰和保证晶振的稳定性。晶振是一种基于晶体振荡的元件,它的性能对于整个系统的稳定性和时序非常关键。以下是一些防止在晶振下方走信号线的主要原因:电磁干扰(EMI):晶振产生的振荡信号很弱,容易受到外部电磁干扰的影响。如果在晶振下方走信号线,信号线可能会作为天线,引入额外的电磁噪声,影响晶振的性能。信号完整性:晶振信号是一个非常精确的时钟信号,对于整个系统的时序要求非常高。如果在晶振下方走信号线,可能会导致信号的失真、时钟抖动等问题,从而影响系统的稳定性和性能。互电容和互感:在信号线之间存在互电容和互感,如果在晶振下方走信号线,可能会引入不同信号线之...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-17 18:44:00
- 分析陶瓷面的晶振优劣点
- 晶振一般是陶瓷封装与石英封装。在我们所了解的石英晶振的精度和稳定度远远超过陶瓷晶振。而当我们提及到陶瓷封装的晶振,并非为我们常见的陶瓷晶振,只是表面贴装器件为陶瓷封装基座。陶瓷封装基座材料为93氧化铝瓷。表面是黑色,基座上覆上一定与陶瓷紧密接合的金属层,也称之为陶瓷金属化。这种陶瓷封装基座广泛用于石英晶体振荡器和石英晶体谐振器。 陶瓷封装是高可靠度需求的主要封装技术。当今的陶瓷技术已可将烧结的尺寸变化控制在0.1%的范围,可结合厚膜技术制成30-60层的多层连线传导结构,因此陶瓷也是作为制作多芯片组件(MCM)封装基板主要的材料之一。 陶瓷面封装的晶振,以5032贴片晶振为例,我们似乎很...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 陶瓷晶振 晶体谐振器 振荡器 贴片晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-04-25 17:47:00
- 晶振硬核常识|如何延长晶振使用率
- 每一个产品都有自身的使用寿命,好比晶振亦是如此。对于晶振而言,老化是不可避免的,如何有效的保护其使用率,让晶振老化的速度慢一点呢?今天小扬教大家7招巧妙延长晶振使用率。 1、保证镀膜室和微调室的真空度,镀膜前最好进行离子轰击清洗。镀膜过程中,晶片的温度,溅射的速度均对电极质量有影响。 2、镀膜前后,上架点胶后,微稠后都应进行高温烘烤,以消除应力的影响,烘烤老化最好在可抽真空充氮气的烘箱里进行。 3、为防止电极氧化,晶振壳内部应充高纯氮气。 4、要保证晶片的光洁度和清洁度,包括其边缘的光洁度,要对晶片进行多遍仔细清洗,对谐振件和外壳也要清洗。 5、应采用深腐蚀工艺,确保破坏层被全...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片无源晶振 石英晶体 晶体谐振器 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-27 14:33:00
- 有源晶振和无源晶振能够互换吗?
- 晶振有多种,最常见的分为有源跟无源。虽然有源晶振跟无源晶振有差别,但是,都是晶振,能不能再同一个电路中互换呢?答案是可以的。有源晶振 首先要了解,有源晶振跟无源晶振的差别,有源晶振由石英晶体加震荡片组成的,也称为晶体振荡器。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,连接方式也简单。有源晶振脚位接法为:1脚悬空,2脚接地,3脚输出,4脚电压。无源晶振 无源晶振也称为晶体谐振器,晶振脚位通常以2脚跟4脚居多,无源晶振在电路中需要借助外部电路起振,自身无法起振。无源晶振一般都是接入两个脚,虽然有一些无源晶振有四个脚,但是接入电路时还是跟两脚的无源晶振一样。无源晶振加上外部电路...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 贴片无源晶振 晶体谐振器 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-24 17:23:00
- 晶振引脚氧化了还能继续使用吗?
- 当铁放的时间长了就会生锈,生锈是一种化学反应。铁生锈主要有两个前提条件:一个是氧气,另一个是水。但他们相爱了,就会产生化学反应。同理,在晶振的引脚也会发送氧化,引脚是金属部分,当引脚与氧气接触后,也会造成剩下现象,能用肉眼正面看到晶振脚位上出现黑点。晶振引脚氧化了还可以使用吗?首先得看晶振脚位氧化的程度,如果氧化很严重,就没办法继续使用这款晶振。还需要检查同一批次的晶振是否也会出现部分氧化现象,抽选或全部检测一遍。若库存中晶振脚位氧化为少数,我们可以采用以下办法使之焕然一新。1、用橡皮擦轻轻擦拭晶振脚位发黑地方,直到黑点消失,即可正常使用;2、试试酒精棉球擦拭脚位黑点;3、用小刀片慢慢刮掉表...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 石英晶振 陶瓷晶体 晶体谐振器 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-10 17:16:00
- 如何提高晶振的抗焊裂性能?这份干货请收下!
- 石英晶振器件用于各种车载电子设备,例如汽车音频设备、汽车导航系统、胎压监测系统(TPMS)、电动车窗等。作为这些机载电子设备的环境测试,进行了高温和低温之间的重复测试(热循环测试)。尤其是在恶劣和影响生命的环境中使用的石英装置,例如发动机控制和TPMS这需要非常严格的抗热循环性。石英器件安装在印刷电路上带有焊料的电路板。车载石英晶振然而,热循环的重复导致焊料中的裂纹问题接合石英器件和印刷电路板。本文阐述了焊接裂纹产生的机理和防治措施。焊接裂纹产生的机理形成石英器件的陶瓷封装之间的热膨胀系数不同(下文称为“封装”)和印刷电路板。当热循环重复时热膨胀系数导致负载作用在焊接部分上,并在那里产生裂纹...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 晶振 石英晶体 晶体振荡器 谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-08 15:56:00
返回